This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:ARRIS TG1682和 TKIP

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1242425/launchcc3220modasf-arris-tg1682-and-tkip

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

您好!


有人知道 CC3220与路由器 ARRIS 型号 TG1682G 之间的连接有任何问题吗?


路由器设置包括:
*安全性模式 WPA2-PSK (TKIP/AES)
*有源频率为2.4 GHz
* MAC 过滤模式:允许全部


sl_WlanGetNetworkList 函数用于查找网络。
但是、控制器无法连接到 SSID。
很遗憾、设备不在我的办公室、因此我没有确切的错误编号。

此致、
罗曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有 IOP 实验室 、但我们没有该特定品牌。

    我们确实有 ARRIS TG1672G、因此我们可以连接和交换数据。

    要对其进行调试、启动需要一个错误代码、还需要一个 NWP 日志、以便更好地理解错误所在。

    此致、

    什洛米