Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200
主题中讨论的其他器件: CC3200
各位专家、您好!
我的客户正在开发支持 WiFi 企业模式的设备。
他们正在使用 cc3200mod 进行开发、希望了解 cc3200mod 是否支持无证书的 WiFi 企业模式。
他们确认在下面的测试环境中、它在没有证书的情况下连接到企业模式。
-- RADIUS 服务器: TLS 1.2, WPA2-ENT(无认证)
--智能手机(三星): PEAP,固定 IP
1.我附加了 NWP 日志,但文本似乎已损坏,你能检查日志吗?
e2e.ti.com/.../RN400_5F00_NWP.log
2.请告诉我 如何在没有 CC3200mod.3200mod 中的证书的情况下连接到企业模式。
3.在 cc3200上使用没有证书的 Wifi 企业模式时、TLS 版本是否有限制?
谢谢
此致、
罗宾。