This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:如何确认 DTIM 运行?

Guru**** 2927610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1233486/wl1837mod-how-can-i-confirm-dtim-operation

器件型号:WL1837MOD

在 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1227753/wl1837mod-can-power-save-be-configured-differently-using-wlconf 上跟进 

我发现 wpa_supplicant 支持将 DTIM 周期配置为信标间隔:

# DTIM 周期的默认值(如果在网络块中未被覆盖)
#DTIM_PERIOD=2

#信标间隔的默认值(如果在网络块中未被覆盖)
#beacon_int=100 

如果我检查附近的网络并查看交通指示图、可以看到 DTIM 周期设置为2 (网络列表中的信标间隔显示102.4ms:

我已成功使用请求方配置文件中的参数更改了信标间隔、但似乎无法检查流量指示图来确定我将 DTIM 周期设置为1的尝试是否成功:

我假设这受支持、但我如何确认设置是否产生影响?

我曾尝试使用"iw wlan0 link"和"iw pp-wlan0-0 link"、但响应为"not connected"

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是否仅更改了文件? 或者您是否也使用 wlconf 编译新的 wl18xx-conf.bin 二进制文件? 有关如何使用 wlconf 的说明、请访问: https://www.ti.com/lit/an/swra489/swra489.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是 wpa_supplicant.conf 文件。 我会管 wlconf。 可能需要多几天时间。 我是在一个坏的自行车事故,刚刚走出医院。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查。 我将检查 wlconf 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 default 或 example.conf 中看不到任何明显与 DTIM 相关的内容。 您指的是什么参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是:

    core.conn.WAKE_UP_EVENT

    core.conn.listen_interval

    core.conn.suspend_WAKE_UP_EVENT

    core.conn.suspend_Listen_interval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    让我确认这些参数、然后我会给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我认为 DTIM 操作是由请求方设置的。 是否确定所有设置均正确且使用了正确的 supplicant.conf?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、我必须在 Wi-Fi Explorer 中等待足够长的时间才能看到交通指示图。 我能够更改 DTIM 周期和信标间隔。

    遗憾的是、当 DTIM Count 设置为1 (默认值为2)时、我看到对保持站省电防止影响行为没有影响。 我还尝试缩短信标间隔、但也没有帮助。

    我关于影响这些设置的问题似乎已经解决。