主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好!
SoftAP 应使用哪个 API 和配置来配置对美国和欧盟市场均有效的无线电设置(如重叠配置)(信道掩码、TX 功率等)?
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Shlomi:
1.您知道是否会有任何 AP 强制只在信道12和13上运行?
但是如果我们将国家/地区代码设置为 US -则 EU 的最大 Tx 功率为20dBm (100mW)、而 US 的最大 Tx 功率为30dBm (1瓦)。 如果国家/地区代码设置为 US、则不会满足 EU 的 Tx 功率限制。 您是否建议使用 API sl_WlanSet (SL_WLAN_CFG_GENERAL_PARAM_ID、SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_STA_TX_POWER、1 (uint8_t *)&u8TxPower)设置最大 Tx 功率的偏移量、并以使最大 Tx 功率为100mW 的方式设置偏移值?
提前感谢您。
您好!
我只是想在这里强调一下监管方面。 正确的情况是、除了信道列表外、两个区域之间的 TX 功率不同。 使用5GHz 时、问题会变得更加复杂(虽然该器件是 CC3220、因此只考虑2.4GHz)。 到目前为止、TI 建议通过专用 API (或通过 Uniflash)设置国家/地区代码、这样使器件与设计目标国家/地区相匹配。 这样一来、所有内部监管表便可相应地使用。 请注意、即使我们设法设置"EU"并使用一些 API 来限制通道和功率、担任 AP 角色仍会生成信标中的国家/地区元素 IE 为"EU"、这是很糟糕的。 因此、我目前看不到一种方法来简单地设置一个与所有地区匹配的统一国家/地区代码、但我可以在内部将其离线到暗指。
此致、
什洛米
尊敬的 Shlomi:
认证实验室提供的更新-可能对其他人也有帮助
将国家/地区代码设置为 US (信道- 1至11)、将最大 Tx 功率设置为100mW、该器件可用于不同市场。 信标中的信息似乎不是法规要求。
为了实现100mW 的最大 TX 功率、应在 API (sl_WlanSet (SL_WLAN_CFG_GENERAL_PARAM_ID、SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_STA_TX_POWER、1、(uint8_t *)&u8TxPower)中设置什么 Tx 功率偏移?
提前感谢!
您好!
他们之所以这样说,是因为美国在功率和通道方面限制最为严格。 基本上、TX_POWER 与1dB 分辨率下的最大功率相关。 "该值为0至15、作为相对于最大功率的 dB 偏移(0是最大功率)"。 因此需要在您的电路板上对其进行测试、以确保聚合输出功率是多少、并确保降低的分辨率确实为1dB。
100mW 与20dBm 等效、因此我希望每个步长减少1dB。
您是否没有提到 AP 角色(您在此处提到 SL_WLAN_GENERAL_PARAM_OPT_STA_TX_POWER)?
什洛米