This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Wi-Fi EasyMesh 支持

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1242727/wi-fi-easymesh-support

您好!

是否有任何 TI (Wi-Fi)连接 模块/芯片 支持/符合 Wi-Fi EasyMesh 标准(https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/wi-fi-easymesh)?)是否还提供了驱动程序? 是否有可用的这些兼容模块列表?

我知道有些模块支持 IEEE 802.11s 网状网络标准、但 Wi-Fi EasyMesh 标准呢?

此致、
ac_gd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    WiLink8支持 IEEE 802.11s 网状网络标准。 它不支持 EasyMesh

    谢谢。