This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:尝试刷写 SLI 映像时出错

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1241973/cc3220moda-error-when-trying-to-flash-sli-image

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:SysConfigUNIFLASH

您好、支持团队。

我最近返回到 CC3220工程工作、在尝试加载 SLI 映像时发现一个问题。
上次操作时使用的是 CCS 版本10.xx。
我已在新 PC 上重新安装最新版本的 CCS、版本12.3.0.00005。
工程会正确编译并生成 SLI 文件、但当我尝试使用"Load SLI Image to Serial Flash"(将 SLI 映像加载到串行闪存)选项传输该文件时、系统将显示以下消息、指示存在错误。
大家能告诉我发生了什么事吗?

谢谢卡洛斯·高桥。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

调用命令:C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05\source\ti\drivers\net\imagecreator\bin\SLImageCreator.exe syscfg program—文件 D:\NC\ccs-CC3220\CPU_20220708\MCU+Image\cpu_20220220708.sli

INFO:ROOT:FTDI 未检测到、正在尝试 XDS
info:slbootloader.slbootloader:连接到设备
INFO:slbootloader.slbootloader:关闭电源
INFO:slbootloader.slbootloader:设置中断信号
INFO:slbootloader.slbootloader:上电
INFO:slbootloader.slbootloader:清除中断信号
INFO:slbootloader.slbootloader:连接成功
info:slbootloader.slbootloader:接收的存储列表
INFO:ROOT:修补 RAM ...
回溯(最近的调用最后):
文件" ",第5262行,
文件" ",第5258行,主要
文件" ",命令行中的第5228行
文件" "、第4641行、位于 COMMAND_SysConfig_program_image 中
文件" "、syscfg_program_image 中的第2880行
文件"W:\slbootloader\slbootloader.py"、_load_patch_to_ram 中第1312行
文件"W:\slbootloader\slbootloader.py",_raW_WRITE 中的第607行
文件"W:\slbootloader\slbootloader.py",第533行,位于_WRITE_RAW_CHUNK 中
文件"W:\slbootloader\slbootloader.py"、第271行、位于_expect_ack
文件"W:\slbootloader\slbootloader.py"、第302行、位于_read_data
slbootloader.slbootloader.BootLoader.BootLoaderError:
错误:SLImageCreator.exe:BootLoaderError、Timeout reading data
SLImageCreator 返回-1

使用退出值完成的命令:-1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试刷写器件("Load SLI Image to Serial Flash"选项在哪里?)?

    是否已使用 uniflash 尝试过此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi。
    在 CCS 中的"Run -> Load -> Load SLI Image to Serial Flash"菜单中、选择"Load SLI Image to Serial Flash"选项、如图1所示。
    我还使用 UniFlash 进行了尝试、结果如图2所示。

    图1.

    图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否更改了 image.syscfg 中的任何内容?

    您是否尝试按下"Flash"按钮(而不是将其展开并使用"Load SLI...")?

    在 uniflash 中、我看到了一个类似的问题、但在重试时修复了、但您可能对 SLI 映像有问题。

    我还会尝试向我们的工具团队核实、但这是非常基本的用例、应该可以正常使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi。

    我设法借用了一个 XDS110探针和一个 CC3220 LaunchPad。
    在图1中、我使用了具有 X1标签的 XDS110探针、能够正确地将映像刷写到目标 T1、如图2所示。
    在图3中、我将扁平电缆和 USB 电缆从 X1探头更改为 X2探头、而 T1目标没有任何变化、但该过程失败、如图4所示。
    在图5中、我使用了标记为 L1的 CC3220 Launchpad 并连接到目标 T2、但会发生与图6中所示相同的错误。
    在所有尝试中、图像都是在开发模式下生成的。 我每次都做了项目的重建,以确保与目标的通信发生正确。
    在图7中、我使用 xdsdfu 程序检查了工具的固件版本。
    图8显示了 X1和 X2标识标签。
    我需要找出导致映像写入失败的 X2和 L1的不同之处。

    谢谢你。

    图1.

    图2.

    图3.

    图4.

    图5.

    图6.

    图7.

    图8.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Carlos Takahashi:

    您是否尝试更新了 XDS110调试器探针 X2上的固件。  

    从图片上很难看出、但您能否确保 Launchpad 具有从电路板顶部连接到 IC 的所有跳线未组装? 您能上传更清晰的设置图片来使用 Launchpad 吗?

    Br、

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jessica。

    在上一篇文章的图7中、使用 xdsdfu 程序、可以看到两个 XDS110探针和 Launchpad 的固件版本为3.0.0.25。

    是否可以使用 xdsdfu 程序检查探头和 Launchpad 的固件版本?

    应安装哪个固件更新版本?

    在讨论 LaunchPad 之前、为什么有一个 XDS110探针无法工作、另一个探针无法工作?

    正如我说过的、我刚刚更换了扁平电缆和 USB 电缆、但另一个探针无法正常工作。

    关于 Launchpad、我正在上传一张新图片、其中描述了信号的绑定:

    重置为紫色;
    TX 为黄色;
    RX 为绿色;
    蓝色 GND。

    信号跳线已在 Launchpad 上拆下并连接到左侧引脚、如图所示。

    另一条指示为 JTAG 连接器的电缆相当于 XDS110 OUT 连接器。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jessica。

    我忘了提一下:
    通过我在上一篇文章中展示的连接方案、我可以在开发模式下编译和生成映像。
    要在开发模式下创建映像、探测器需要与目标进行通信以获取 MAC 地址并生成独特的个性化映像。
    我想接线图肯定正确。


    非常感谢。