This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:每个 VIO 和 VBAT 轨的最大电流/功耗

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1245462/wl1807mod-maximum-current-power-consumption-for-each-of-the-vio-and-vbat-rails

器件型号:WL1807MOD

大家好、

客户正在检查 WL1807的电流/功耗、想了解以下问题。

数据表(在表9-1中)表明、最大 Piak 电流消耗为850mA、

  • 这是 VBAT 和 VIO 的组合值吗? 或者这是仅适用于 VBAT 的值吗?
  • 如果仅为 VBAT、VIO 的最大电流消耗是多少?

数据表(在8.3建议运行条件下)显示、WLAN 运行时的最大功率耗散为2.8W。

  • 这是 VBAT 和 VIO 的组合值吗?
  •  如果不是、那么每个器件的最大电流消耗是多少?

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Yuto,

    这些电源很可能会针对 峰值电流和最大功耗规格组合在一起。 不过、大部分电流将进入 VBAT。