This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:将 CC3100MOD 连接到第三方 MCU 示例代码

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1243867/cc3100-connect-cc3100mod-to-third-party-mcu-example-code

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件: CC3120

大家好! 我正在尝试向我们现有的基于 dsPIC33 MCU 的产品中添加 wifi 功能。 我下载了 CC3100 SDK、然后那里有大量的代码。 有没有人可以为我提供将 SDK 代码移植到第三方平台的快捷方式提示? 根据我的理解、最不同的是 SPI 端口和外部中断的操作、正确吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在硬件方面、这些是 您应该移植的主要接口。

    根据主机平台上的操作系统支持、您可能还需要更新操作系统适配性。

    请注意、不推荐在新设计中采用 CC3100。

    请改用 CC3120/CC313x。