This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:MSP-EXP432E401Y 创建 AP

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1246122/boostxl-cc3135-msp-exp432e401y-create-ap

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件:CC3135

大家好!

我想知道是否可以 在   将 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 连接 到BOOSTXL-CC3135  BoosterPack 的情况下创建接入点并将数据传输到连接到此 AP 的设备?

有任何示例可以从?开始。

谢谢

强化尽职调查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC3135支持 AP 模式、因此 Wi-Fi 连接正常。 但是、为了在 WiFi 和以太网之间使用桥接/路由功能、您需要使用单个网络堆栈。

    默认情况下 、以太网使用自己的堆栈(MSP 主机处理器上的 NDK TCPIP 堆栈)、而 Wi-Fi 使用 CC3135 NWP 内部的不同堆栈。

    CC3135具有网络旁路模式(请参阅 程序员指南中的第6.5.4章)、通过该模式可连接到外部网络堆栈。 虽然 NDK 应支持多个接口、但我认为当前的 MSP432E 示例不可轻松修改以启用这种第二个接口。

    我们目前没有此类示例。