This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:常规 DB 格式错误,FW 版本为8.9。

Guru**** 2529950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1247148/wl1807mod-regular-db-malformed-fw-version-is-8-9

器件型号:WL1807MOD

 香榭丽舍:

是否修复了以下错误日志?

[17.478004]   cfg80211 :加载已编译的 X.509证书 监管数据库

[  17.486357] PM:无法获取 wkup_m3/IPC 句柄

[17.534128]  PM:无法获取 wkup_m3/IPC 句柄

[17.740899]  cpsw-switch 4a100000.switch:启动 ndev. 模式:dual_mac

[[0m[0;31m*    [0m](1/3)启动作业正在运行,以…ut up for ifupdown (12s/3min)

[  17.930204] Micrel KSZ9031 Gigabit PHY 4a101000.MDIO:04:Attached PHY 驱动程序[Micrel KSZ9031 Gigabit PHY](MII_BUS:phy_addr=4a101000.MDIO:04、IRQ=poll)

[  17.997837] cfg80211 :已加载 X.509证书'sforshe:00b28ddf47aef9cea7'

[18.019837]   cfg80211 :已加载 regulation.db 是 格式错误或签名缺失/无效

是否与以下信息有关。

BR RIO

 

https://issues.guix.gnu.org/49649

https://github.com/raspberrypi/linux/issues/3769

我通过在/lib/firmware.下面提供模块 libsha256和 SHA256_generic 来解决我的"内核 X.509证书加载问题"

(哎呀、不知道 Wi-Fi 功能需要这些功能。) 但是、我不知道这是否是 OP 的问题、

因为我使用的是预编译的内核、所以不会使用 GCC 10自行编译。