This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL18XX 产品可维护多久、是否有后续版本可用。

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1247606/wl1835mod-how-long-will-the-wl18xx-products-be-maintined-is-there-a-successor-plattform-available

器件型号:WL1835MOD

您好!

我们目前正在使用 WLMOD1835进行设计、由于电路板上有一些 EOL 器件、我们计划重新设计。
我们将 WiFi 和 BT 与 TI 提供的协议栈一起使用。
如果我们需要额外的4-5年可用性、那么我们可以保留 WLMOD 1835。

或者 TI 是否会推荐某种后续器件进行重新设计。
如果有适用于当前 WL18XX 设计和堆栈的迁移路径文档、将会非常有用。

设计或支持工程师是否可以联系以讨论这些申请?

此致 Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    我们刚刚发布了 CC33xx 的新器件、它也是 Wi-Fi 和 BLE 收发器、如 WL18x。 但是、CC33xx 新增了 Wi-Fi 6标准并升级到 BLE 5.3。 您可在此处查看此全新器件和数据表初稿: https://www.ti.com/product/CC3301 

    在同一链接上、您还可以申请访问我们的软件示例。 如果您只需要 Wi-Fi 和一些 BLE 功能、那么 CC33xx 将非常适合您、且价格极具竞争力。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。
    我漏掉了明确说明我们仍然需要 BT 传统支持。
    因为我们需要连接到使用 BT SPP 配置文件进行通信的传统传感器。

    是否还有支持消隐和 BT LE 的新器件?

    此致 Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、  

    否、我们没有支持传统 BT 的新器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    我还想就您对 WL18x 的担忧分享我们的产品生命周期政策: https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html