This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:Uniflash 8.3.0错误:未找到模块 MSPSLBootloader.dll

Guru**** 2815095 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3230SF, UNIFLASH, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1247888/cc3230sf-uniflash-8-3-0-error-modul-mspslbootloader-dll-not-found

器件型号:CC3230SF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC3235SF

您好!

我有一个带有 CC3230SF 的定制电路板、想要使用 Uniflash 对器件进行编程。
我在笔记本电脑上安装了最新版本的 Uniflash 8.3.0、该版本运行新安装的 Windows 11。

启动 Uniflash 后、我在"New Configuration"下选择"CC3235SF"(引导加载程序)。
然后、我选择 XDS110的 COM 端口并从文件夹中选择图像。
当我单击"Load Image"时、我会在几秒钟后收到一条错误消息:


我检查了路径、文件 MSPSLBootloader.dll 就位于文件夹中。
我还重新安装了 Uniflash、但这个安装不起作用。

如何解决此问题?

此致

托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您未正确使用 Uniflash。

    CC32xx 仅通过"Image Creator"与 Uniflash 搭配使用。

    请访问 https://www.ti.com/lit/swru469。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我使用"Image Creator"时、它能够正常工作。
    过去、我在不同的笔记本电脑 Uniflash 8.0上使用了 CC3235SF (bootloader)选项、它可以正常工作。
    此错误仅出现在新版本的 Uniflash 8.3中。
     
    何时应使用 CC3235SF (bootloader)选项以及何时应使用"Image Creator"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅使用 ImageCreator。

    cc32xx 不支持另一种方法。