This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WL1837MOD

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1248348/wl1837mod-wl1837mod

器件型号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件:WL1837

您好!

我们使用的是 wl1837的 wifi 模块。 面临 Wi-Fi Direct (P2P)问题。 WiFi Direct SSID 在 Windows 和手机中不可见。

在有问题的情况下:

wpa_supplicant 的日志指示已创建 P2P 接口(具有 IP 地址)、并且 WPA 请求程序正在运行。 但是手机/windows 无法找到 wifi 直接 SSID。

通道频率的 WIFI 直接: 2437

内核:5.4.102

使用的 Wi-Fi 固件:8.9.0.0.90

此问题并非始终发生。 让我们知道您的意见吗?

此致、

维斯瓦