This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:符合 ETSI EN 303 645标准

Guru**** 2579915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1245755/cc3220moda-etsi-en-303-645-compliance

器件型号:CC3220MODA

大家好、

请您看看以下客户的问题吗?

- CC3220MODASF 是否符合 ETSI EN 303 645 "设备应使用安全启动机制来验证其软件"?
- TI 是否有一份关于 ETSI 标准的所有要点的文档说明如何实现或者是否可以映射这些要点?

谢谢!

弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franz:

    您可以 访问 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION 查看我们的认证资源或申请更多信息 。 我将调查此问题、并在下周向您通报最新情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    谢谢、您能指出我在哪里可以找到有关 ETSI  EN 303 645 合规性的信息吗? 我没有找到它。

    这是针对无线设备的新网络安全指令。 欧盟客户必须遵守这项规定、才能在欧盟销售商品。

    从2024年8月、欧盟无线电设备指令(RED)法规还包括对手机、平板电脑和智能手表等所有无线设备的强制性网络安全。"

    谢谢!

    弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franz:

    正如我所知 、已经有安全启动、但是目前还不能确定它是否符合 ETSI EN 303 645标准。 我将进一步研究该问题并与您联系。

    Br、

    J·M·托雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franz:

    似乎 ETSI EN 303 645的要求将在 2025年8月 。 欧盟委员会目前的建议是因缺少必要的实施规则而推迟部署。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 期待 CC3220MODASF 与 ETSI EN 303 645相关的特定反馈

    此致、

    弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franz:

    器件应具备符合 ETSI EN 303 645所需的所有 性能、但客户必须实施安全启动。 我们目前没有这方面的具体示例。 因此、如果客户有任何其他特定问题、请让他们  在 E2E 上发布。  

    Br、

    J·M·托雷斯