This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:解读温度等级和高温控制机制

Guru**** 2484625 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1248778/wl1831mod-interpreting-temperature-ratings-and-high-temp-control-mechanism

器件型号:WL1831MOD

嗨、Wi-Fi 团队、

我有一个客户在 一个项目上与 WL1831MOD 合作、在测试期间、器件温度略高于78摄氏度。 考虑到器件数据表、我们有几个问题:

  • 根据绝对最大额定值表、支持的最高环境温度为70C。 测量~78C 的器件温度是否存在任何问题?
  • 在 AMR 表的脚注中、提到了一种控制机制已到位、可管理发送器模式并确保结温 保持在125C 以下。  从性能和功能的角度来看、此控制机制有什么影响?
  • 时间对这些温度规格有何影响? 在 Tj 接近125C 的情况下运行器件时、是否存在寿命或可靠性问题?

非常感谢您在这里提供的任何指导!

此致、

马特·卡尔沃