This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:ELP 禁用

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1249525/wl1837mod-elp-disable

器件型号:WL1837MOD

我要关闭 ELP 模式、这是最好的选择。

我遵循以下命令:

       iw wlan0将 power_save 设置为 off

       回声0 >/sys/kernel/debug/ieee80211/phy0/wlcore/sleep_auth (是否需要此项..?)

第二条命令的重要性如何? 是强制的。 或者、您可以建议其他一些方法、以便我永久关闭省电模式或 ELP。 问题是每次重新加载驱动程序时第二个命令路径更改(phy0更改为 phy1和 phy2...)。 请建议一些更好的方法。

此致、

Lavakumar S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要"echo 0 >/sys/kernel/debug/ieee80211/phy0/wlcore/sleep_auth 来禁用 ELP。  

    如果您希望永久禁用 ELP,您可以在 wl18xx-conf.bin 中使用 wlconf 实用程序将此变量设置为0。

    /wlconf -i /lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin -o /lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin -s core.conn.sta_sleep_auth=0

    谢谢