This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:主机 AP ACS 模式

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1232910/wl1837mod-host-ap-acs-mode

器件型号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件:WL1837

FCC ID:Z64-WL18DBMOD

IC:451I-WL18DBMOD

我们要为 hostpad 实用程序启用 ACS (自动通道选择)模式

为此、我们使用以下

  1. Linux 内核版本4.9.88 (附加的 Linux 内核的完整配置)

  2. 来自 git.ti.com/.../的 hostapd 实用程序我们正在使用上游_2p10_rebase 分支。 我们还禁用了 hostapd (在编译时)内置的 ACS 支持、以便使用德州仪器(TI)的 ACS 机制。 (附件中 hostapd 实用程序的完整配置)

  3. WL2637固件版本8.9.0.0.90

  4. WL2637 PHY 固件版本8.2.0.0.246

  5. 附件中当前固件的设置

目前、我们有以下情况:hostapd 创建了 wlan0接口、但无法连接到(另外、新的无线网络在其他设备上不可见)。 附件中 hostapd 的日志

但同时、我们可以扫描其他网络、



但如果我们不使用 ACS 模式(但指定特定通道),则 wl1837芯片和网络接口没有问题。

因此、告诉我们如何对 wl1837芯片使用 ACS 模式、
谢谢

e2e.ti.com/.../5076.hostapd.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加文件
    al filese2e.ti.com/.../8308.wlconf.txte2e.ti.com/.../linux_2E00_confige2e.ti.com/.../7103.hostapd.conf.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好、您看这个问题是否有帮助?  https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1054093/wl1837mod-hostapd 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。 我们已尝试过此操作、但仍然无法连接到设备的接入点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您可以共享一些日志吗? 是否确定 AP 网络接口(wlan0或 wlan1)已开启? 我需要更多信息来更好地帮助您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh、请查看上面附加的 hostapd 日志。 我们还确认了上面显示的 wlan0接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    在我看来、ACS 配置和执行正确。 您可以在日志中看到、器件扫描了2.4GHz 频段并选择了通道6、因为它没有看到其他 AP、它会报告:"(AP 计数0)"。

    您是否能够使用 Wi-Fi 监听器并查看 AP 是否处于活动状态?

    当您的设备尝试连接到 SoftAP 时、您是否看到任何 wlcore 驱动程序日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启动 hostapd 时的 dmesg 输出

    从单独的 PC 扫描 SSID。 没有看到我们器件的 SSID

    从设备端扫描 SSID (wl1837)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我在您的第一个图像中看到 wl18xx 固件多次出现和关闭。 您的终端上是否出现了这种情况? 例如、您可能对 iw wlan0 off 或类似执行过?

    您能否确认 DHCP 服务器在您的系统上运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在试验 DHCP 服务器是否正在运行、固件是否正常运行。

    可能我们尚未在 hostapd 的配置文件中正确指定内容。 您能签出 hostapd.conf 吗? 也许我们需要设置一些额外的参数、某种参数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh:

    对配置文件还有其他意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能重新测试一下 hostapd 吗 (标签 R8.8 ),让我们知道结果吗?

    https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/hostap/log/?h=R8.8

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是有效的。 谢谢!