This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:CC3235SF 和外部 MCU (不是来自 TI)之间的 SPI 通信

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1249317/launchxl-cc3235sf-spi-communication-between-cc3235sf-and-external-mcu-not-from-ti

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3220SF-LAUNCHXL

您好!

我正在使用 CC3220SF-LAUNCHXL 进行 SPI 通信以通过外部 MCU (非 OS)进行写入/读取操作。

我没有找到任何示例作为测试此通信的起点。 有人能举个例子吗? (UART 示例也很有用)

在这种情况下、spipperiphale & sponcontroller 示例是否有用?

此致、

强化尽职调查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EDD、

    我建议查看 SDK 中的 TI 驱动程序示例、正如您所说的那样、我可以在 spi外 设和控制器中开始熟悉 CC3235的 SPI 驱动程序 API。 对于 UART、我推荐 uart2echo 示例。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ADXQUcivhjFd8T-Fan6q7Q__com.ti.SIMPLELINK_CC32XX_SDK__fc2e6sr__LATEST

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogelio:

    感谢您的反馈。

    这些示例对于非 TI 的 Nonos MCU 很有用?  

    Br、

    强化尽职调查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、EDD、

    这些示例只能在 TI MCU 上运行、但由于 SPI 协议是标准配置、非 TI MCU 可能会有自己的 API 实施来运行 SPI、这将允许您在 TI MCU 和非 TI MCU 之间进行通信。

    此致、

    罗格利奥