This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:WiFi 和 BLE 同步 TX

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1249442/cc3301-simultaneous-tx-of-wifi-and-ble

器件型号:CC3301

专家、您好!

CC3301是否可以同时输出 Wi-Fi 和 BLE 的 TX 电源?

还是一次只能输出 WiFi 或 BLE TX 的功率?

此致、

A.Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Fujinaka:

    CC33xx 使用 TDM 共享无线电 、即任意给定时间的 Wi-Fi 或 BT 传输。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    谢谢,我明白了。

    此致、

    A.Fujinaka