This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:适用于 LAUNCHCC3235MODSF 的 SimpleLink Wi-Fi CC3235服务包更新失败和 SSID 丢失。

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1249502/cc3235modasf-simplelink-wi-fi-cc3235-service-pack-for-launchcc3235modsf-update-fail-and-ssid-loss

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3235SF

您好专家

1. LAUNCHCC3235MODSF 刚刚根据开箱即用应用程序接受和测试,所有 WiFi 功能都正常运行。

2.使用 Uniflash 更新服务包(Netwrok Process Fireware)后,Wi-Fi SSID 完全消失,Tear Team 不再收到任何消息。

a. https://software-dl.ti.com/ecs/SIMPLELINK_CC32XX_SDK/4_40_00_07/exports/tools/cc32xx_tools/servicepack-cc3x35/README.html

b.插入 EVB、打开 UniFlash 工具并启动 imdauge Creator

c. 导入 SP Form SDK

=> C:\ti/simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13\tools\cc32xx_tools\servicepack-cc3x35\sp_4.13.0.2_3.7.0.1_3.1.0.26.bin

D.燃烧

3. 如何解决此问题?

谢谢!

BRS, Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般而言、我遵循上述链接中提供的说明并按照其步骤操作。

    => https://www.youtube.com/watch?v=xxzwEzC5MeQ&ab_channel=TexasInstruments

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该过程看起来不错、但是、这只是为了通过 CCS 进行调试、因为我可以看到、您没有包含 MCU 映像文件、所以应用程序不会运行。

    你到底要做什么? 您是否有自己的应用?

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Shlomi

    1.我只能恢复默认设置并使用 SimpleLink Wi-FiRegisteredStarter Pro -应用程序。 但我  现在找不到 EVB SSID 来链接 http://mysimpleLink.net。

    答: 在之前、我可以使用 TI YT (www.youtube.com/watch)正常运行 并进行功能演示。 但是、在我更新网络处理服务包后、即使是 Tera 团队现在也无法生成与 Wi-Fi 芯片相关的日志。

    b. 请问 MCU 映像文件(CC3235MODASF)在 SDK 文件夹中的什么位置? 或许我可以尝试再次将其与服务包一起重新刷新。

    2. 另一个问题。

    a. 我遵循 UniFlash ImageCreator 基础知识(TI.com) 在 EVB 中设置设备模式(设备类型 CC3235SF、设备模式 Devleop)。

    b.无论我如何在两种模式之间切换、该模式始终保持在生产模式。 如何切换

    谢谢

    巴里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要编译 OOB 示例(或任何其他示例)并将其包含在"MCU img"选项卡中。 否则、由于没有运行应用程序代码、您不会在终端上看到任何内容。

    至于开发模式、一旦您将其设置为开发模式并对器件进行编程、就应该保持开发状态。 如果您在编程后重新连接、您应该会在"Device Status"上看到开发模式。

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、盐见

     我已经使用您建议的方法修复了此问题。 再次感谢您的参与。