您好、 TI 工程师
我的 CC3235SF 器件中有一个致命错误:致命错误:检测到同步丢失、并且 MAP_PRCMMCUReset(1)无法重置器件。
我应该怎么做才能重新启动系统? 导致此问题的原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
很难说您的情况发生了什么。 NWP 日志(SWRU455的第20章)可能会提供一些额外信息。 当主机驱动程序由于应用程序代码问题(例如堆栈溢出、内存泄漏等)而崩溃时、可能会显示此错误、也可能与 NWP 本身相关。
您使用应用 MCU 的恢复代码无法正常工作。 您需要重新启动整个 CC3235 SoC、包括 NWP 和 MAC。 这可以使用类似这样的 PRCM 休眠代码来完成。 在此错误状态下、请勿在休眠代码之前调用 sl_Stop ()。
1月
您好
谢谢回复!
我将 系统复位函数从 MAP_PRCMMCUReset (1)更改为(MAP_PRCMHibernateIntervalSet (330);MAP_PRCMHibernateWakeWakeUpSourceEnable (PRCM_HIB_SLOW_CLK_CTR);MAP_PRCMnateEnter ();)。
并重新启动系统多次,系统可能无法重新启动, 无法运行, 需要重新供电。