This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:I2C_transferTimeout -超时参数

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1251636/cc3220sf-i2c_transfertimeout---timeout-parameter

器件型号:CC3220SF

您好!

我无法找到函数参数中使用的"系统节拍"的定义 I2C_transferTimeout(..)
我还想知道如何将实时秒转换为"系统节拍"。

感谢您的帮助!

Jiří

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统节拍周期取决于操作系统-您可以使用 ClockP_getSystemTickPeriod  ()获取它(这是一个 用于 FreeRTOS、tirtos 和 NORTOS 的操作系统抽象接口)。  

    ClockP_getSystemTickPeriodis 的值以美国为单位(微秒)、 您可以在一秒钟内找到节拍数...

    #define SL_TIMESTAMP_TICKS_IN_seconds (1000000/ClockP_getSystemTickPeriod())

    然后:

    #define ConvertSecToSystemTicks(秒)       ((sec)*(sl_timestamp_ticks_in_seconds))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kobe 提供全面的答案!

    Jiří