This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:CC3235MODAS

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1251583/cc3235modas-cc3235modas

器件型号:CC3235MODAS

尊敬的专家:

我收到客户的请求、其中我开始为工厂自动化提供基于 CC3235的射频模块。

如何扫描每个通道的 RSSI 有什么要求? 我知道当我接收到标头中的数据包时、可以获取 RSSI 值。

哦、我只使用收发器模式。 但我不知道如何在 CC3235处于空闲状态时获取 RSSI 值。

此致、

J.Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用  sl_WlanRxStatStart/Stop/Get 获取 RSSI 直方图...

    它运行在收发器插座正在使用的通道上。

    但是、当 CC3235空闲时、RSSI 值是什么意思? 在收发器模式下、您将在通道上获得所有数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    感谢您的评论。 我的意思是 CC3235处于空闲状态、这意味着即使 CC3235没有接收到任何射频数据帧、我也想获取当前通道的 RSSI。

    我认为  sl_WlanRxStatStart/Stop/Get 对我来说已经够用了。 谢谢。

    此致、