This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:关于外部 FEM

Guru**** 2528020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1248386/cc3235s-regarding-external-fem

器件型号:CC3235S

您好!  

我有一个与 CC3235X 相关的问题。  我们如何进行 离线讨论?   

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3235无法与外部 FEM 或 PA 配合使用、因为2.4GHz 无线电路径具有内部双工。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rahul、请先在这里问您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan / Sabeeh,

    我有两个问题:

    1.我看到 CC3235不是一个并发的双频带器件 这是否意味着2.4GHz 和5GHz 上的传输/接收同时发生?  

    基于上述假设、我们可以使用 SOP0和 SOP1 GPIO 来控制2.4GHz 频带上的 TX RX 路径吗? 请参阅所附的方框图、并让我知道这是否可行。  

    2.是否有适用于 CC3235的范围估算器工具? 以下工具没有 CC3235s 选项。  

    www.ti.com/.../RF-RANGE-ESTIMATOR

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    我认为此配置有点过于复杂、可能无法正常使用。 你到底想在这里实现什么?  此器件的优点是大多数射频电路都已集成、因此这种实现无法实现这一目的。 我可能会推荐一个更合适的替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,  

    我希望实现超过1km 的通信范围以及10Mbps 的高数据速率。 一种方法是放大输出功率并放大接收的信号。 如果可以、请推荐一款可以连接外部射频 FEM 的 TI 器件。 频率应为2.4、5GHz 或868MHz。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Rahul、

    我将把该主题重新分配给另一个支持更适合采用分立方法的射频器件的团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    我不确定我在阅读这篇帖子后是否清楚这是什么问题。 您能解释一下吗?

    谢谢。

    Rob