This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:在 STA 模式下禁用较慢的 PHY 调制

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1252496/cc3120mod-disable-slower-phy-modulations-in-sta-mode

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件:CC3120

您好!

我的一位客户希望禁用一些较慢的 PHY 速度、以帮助减少通话时间占用。 是否存在在 CC3120上实现此操作的方法? 是否有办法完全禁用802.11b?

此外、客户还注意到 CC3120以1Mbps PHY 启动了 TCP 协商。 是否有办法让 NWP 固件使用更快的 PHY 启动 TCP 协商?

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 方法可以控制站点/ap 模式的 PHY 速率。 在 NWP 中应用速率调整算法、它将尝试选择每通道可能的最佳/最高速率条件。

    主机只能使用收发器模式控制物理层速率。