This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:Uniflash SLImageCreator 尽管经过--cert、但未设置认证文件名称

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1253277/cc3220s-launchxl-uniflash-slimagecreator-does-not-set-certification-file-name-despite---cert

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我`m的是` cuimg.bin `s使用 μ s wru469h.pdf`第7章中指定的命令行更新。 Uniflash 8.3.0;

但是,在覆盖后,`Certification File Name`始终被清除,即使提供了--cert 也是如此。

如果我们在命令行文件更新后使用 Uniflash 映像创建器打开项目、可以看到这一点。

`d可以在下拉列表中看到"ummy-root-ca-cert`是我需要的。

这是需要的、或者我们将得到"操作失败:错误:SLImageCreator.exe:fs_programming error:rett:-10341、ex_err:2633 - FS_ERR_FILE_NOT_exists"

以下是我尝试- mcu 的2种方式(实际上、我调用`{PATH_UNIFLASH}/dslite.bat`)  

Executing the following command:
> C:\ti\uniflash_8.3.0\simplelink\imagecreator\bin\SLImageCreator.exe project add_file --name Block2Autogenerated --file C:/Users/xxxx/mcuimg.bin --mcu --overwrite --priv C:/Users/xxxx/certs/dummy-root-ca-cert-key --cert C:/Users/xxxx/certs/dummy-root-ca-cert

和--fs_path

Executing the following command:
> C:\ti\uniflash_8.3.0\simplelink\imagecreator\bin\SLImageCreator.exe project add_file --name Block2Autogenerated --file C:/Users/xxxx/mcuimg.bin --fs_path /sys/mcuimg.bin --priv C:/Users/xxxx/certs/dummy-root-ca-cert-key --cert C:/Users/xxxx/certs/dummy-root-ca-cert --overwrite --flags failsafe,secure,publicwrite --max_size 262144

如何通过 CLI 成功`mcuimg.bin`更新?  

谢谢你。
杰罗姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要首先将证书文件本身添加到工程中(请参见7.1.1的底部)、然后对于"--cert"、请使用器件文件系统中的相对路径。