This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:演示板调通

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301, LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1253288/bp-cc3301-demo-board-bring-up

器件型号:BP-CC3301
主题中讨论的其他器件:CC3301LP-AM243

大家好、

我的客户评估 CC3301、并有以下问题:

1.是否可以将  无线电固件永久存储在无线电芯片中?

2.我们在使用 TI launchpad 启动演示设置时遇到一些问题。

  • 我们使用的是 LP-AM243 (EB3)和 BP-CC3x1。
  • 来自 cc33xx_MCU_PACKAGE_R1_2 (免费 RTOS)的 SW 示例"cc3xxx_network_terminal"。
  • 开始时、我们遇到了 UART 刷写问题、使用带符号的 映像解决了该问题。 遗憾的是、我们在 UART 中仍然没有获得预期的结果、
  • 我们是否使用了正确的软件封装和 硬件器件?

谢谢!

达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    1.否。 FW 写入器件中的 RAM、因此必须在下电上电后重新写入。  

    2.如果使用的是 EB3,请使用 R1_3 (并使用 SECURE_PROGRAM)。