This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD : WL1807MOD : N 模式40 MHz 仅使用同一天线

Guru**** 2484625 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1251523/wl1807mod-wl1807mod-n-mode-40-mhz-only-use-the-same-one-antenna

器件型号:WL1807MOD

您好

我们的系统有两根天线、但我们发现通过 N 模式40MHz 发送的天线仅使用相同的天线。 WL1807MOD 能否切换天线? 谢谢。

5  /  5000

翻譯結果

翻譯搜尋結果

星型边框
发射信号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用的是 TI SDK、则可以使用 configure-device.sh 脚本修改 wl18xx-conf.bin 并切换到 SISO 40MHz。 请参阅本指南的第4.1节: https://www.ti.com/lit/ug/swru561a/swru561a.pdf 

    如果您没有可供使用的 configure-device 脚本、那么您可以像本指南中提到的那样构建相应的脚本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您的答复、很抱歉我没有清楚地描述。

    示例:当我们测试 N 模式40MHz SISO 时、它从 ANT1传输。我们可以将传输切换到 ANT2吗? 还是只能使用 ANT1? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jackie  

    SISO 模式只能由 ANT1操作。 它无法切换。