This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:器件发生故障、如果连接到 Launchpad 上的调试器、也会使 USB 无效

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1253845/cc3235sf-device-dead-also-kills-usb-if-connected-to-debugger-on-launchpad

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我们在定制电路板上使用的是 CC3235SF。 昨天、每次尝试调试时、我开始遇到连接问题、收到-2131 ICEPick 错误。 以前、简单的下电上电即可清除该问题。 但这一次不起作用。 所以、我的老板和我都在尝试找出原因并解决它。 他让我从 IAR 安装包中重新安装 TI 仿真器驱动程序。 当我们执行该操作时、我的整个 USB 总线都死了。 应该注意的是、CC3235当时连接到了 Launchpad 调试器、调试器连接到了 USB 总线。 起初、我认为我们的 Launchpad 调试器已经放大了。 没问题,我有一个备用! 当我连接备用时,同样的问题 USB 总线死了。 因此、我从 Launchpad 上断开了定制板的连接。 USB 恢复正常。 因此、现在无法使用任何使用 USB 的工具在我们的电路板上恢复 CC3235。 所以、我想我会尝试通过 UART 将一个新的开发映像编程到 CC3235中。 没有 Joy、器件在通过 SLImage_creator 工具获取 MAC 地址时没有响应、并且无法使用 dslite 工具进行编程。 两个操作都只会超时。

那么、我可以通过任何方法来恢复此器件吗? 此外、在尝试调试时是否有可靠的方法可以清除-2131错误? 我尽我所能想摆脱使用 CCS 禁用 ICEPick 的做法。

谢谢。

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有快速的答案、因为这不是一个常见的问题(尤其是"杀死"USB -这意味着什么? 您看不到 COM 端口?)。

    使用 Uniflash -可以连接到器件吗? 通常、如果您具有一致的-2131、对映像进行重新编程将会解决此问题。

     在我们进行检查之前、您是否有第二个器件(和/或 PC)可供使用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    感谢您的快速响应。 当我说停止 USB 时、它确实看起来会将其短路。 将 CC3235插入 LaunchPad 后、整个 USB 和串行端口都将从设备管理器中消失。 我已将所有调试器和 FTDI 串行电缆插入到 USB 集线器中、该集线器用蓝色 LED 指示每个端口的电源。 所有 LED 变暗、Launchpad LED 变暗等。  

    在富兰克林湖的办公室的家伙正在给我另一个设备. 希望明天就在这里、这样我就可以在周末继续工作、赶上大家的进度。

    我昨天尝试通过 UART 使用新的开发映像对器件进行重新编程、但这并未解决-2131问题。

    我将更多地讨论这一点,看看我是否能得到你任何其他线索。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    好的、我完全拆开了调试设置。 已拔下插头并关闭所有电源。 我等了大约90分钟才开始把它放回原来的 CC3235。 当我为器件加电时、这次 USB 总线没有崩溃。 然后、我能够连接和调试器件。 我为误报道歉,但事情看起来相当严峻,在那里几个小时.

    约翰