This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:无法使用 TI-SDK ti-processor-sdk-linux-AM335x-evm-08.02.00.24和 ti-processor-sdk-linux-AM335x-evm-06.00.07中的预构建映像引导 BeagleBone blue

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1252164/wl1835mod-can-not-boot-beaglebone-blue-with-pre-built-image-from-ti-sdk-ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-08-02-00-24-and-ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-06-00-00-07

器件型号:WL1835MOD

我们正在尝试使用网状网络模式测试 SAE、我们尝试了 debian 和 ubuntu 映像、但我们发现 即使 SAE 身份验证通过但流量无法开始。

我们找到以下主题、并基于该主题、我们从 TI-SDK 构建映像、但我们看到无法引导映像。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/904951/wl1835mod-low-throughput-in-mesh-with-sae

请就此帮助我们。

此致、

S·卡兰卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供一些日志或一些额外信息? 为什么映像无法引导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BeagleBone Blue 没有用于查看启动日志的 UART、至少我不知道这种情况。

    我正在使用"create-sdcard.sh"脚本创建可引导 SD 卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我会将该线程转给处理器团队、他们应该能够为您提供帮助。 我不确定 BeagleBone blue 是否是 TI 处理器 SDK 支持的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharadanand、

    TI 不测试 BeagleBone Blue、该板由 BeagleBone 社区提供支持。 如果电路板的启动距离不够远、无法让 WiFi 链路上线、则不确定它们的调试过程是什么。 请联系 BeagleBone 社区以获得支持。

    此致、

    尼克