This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:I/O 引脚的 IOL/IOH (最大值)和 IIL/IIH 值

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1254710/wl1835mod-iol-ioh-max-and-iil-iih-values-for-i-o-pins

器件型号:WL1835MOD

您好、TI 团队、

您好!!

您能否为这些电气特性提供建议的最大和最小值?(IOL/IOH 和 IIL/IIH)

感谢您对本次咨询的关注、我热切期待您的高贵回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有这些信息均包含在 WL1835MOD 数据表的"建议运行条件"部分。

    WL1835mod 数据表

    此致、

    乔纳森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是数据表中的屏幕截图、其中提供了 VOH 和 VOL 值。 我需要 IOL/IOH 和 IIH/IIL。 请提供同样的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您可以在该表中看到的、VOH 和 VOH 是在4mA 下测得的。 因此 、4mA 电 流主要是 IOH 和 IOL、因为这是保证 VOH 和 VOL 所需的电流。 至于 IIH 和 IIL、此信息不可用、特别是针对各种 IO 引脚。 如果器件电源的功耗有所帮助、则将其写入数据表中。    

    此致、

    乔纳森