This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] WL1837MOD:全新 WiLink 版本 R8.9现已推出! [2024年2月]

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1322733/faq-wl1837mod-new-wilink-release-r8-9-is-available-feb-2024

器件型号:WL1837MOD

此新版本包含固件、驱动程序、wpa_supplicant 和 hostapd 更新。

每个组件的存储库链接如下:

请注意、该驱动程序补丁是内核4.19.38上的前23个补丁的基础上的增量补丁。 该驱动程序补丁仅适用于 NLCP 驱动程序。 它不适用于 MCP 驱动程序。

对于 wpa_supplicant 和 hostapd、集成了新版本 v2.10以通过 WFA 认证。 由于兼容性的原因、wpa_supplicant 和 hostapd 的所有旧补丁都从 v2.9移植到 v2.10。

该版本包括功能和错误修复:

  1. 将 wpa_supplicant 和 hostapd 升级到 v2.10。
  2. 在 AP 角色中添加了对 PMF/WPA3的支持
  3. 内核 v4.19.38上的驱动程序修复,以通过 WFA 认证失败(更新的内核版本可能不需要)。
  4. 修复连接延迟问题、然后进行恢复。
  5. 修复以 AP 角色运行时自适应性测试(ETSI EN 301 893)中的故障。

祝你好运!