This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:如何设置用于认证测试的 CC3XXXRADIOTEST

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3XXXRADIOTEST, CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1361406/cc3120mod-how-to-setup-cc3xxxradiotest-for-certification-test

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件:CC3XXXRADIOTEST

尊敬的团队:

我们想通过使用 CC3XXXRADIOTEST 和我们的板来进行认证测试。 我们使用主机 MCU 通过 SPI 连接 CC3120MOD。

Q1:我们可以通过在主机 MCU 和 PC 之间使用 USB-UART 采用器来使用它吗?
Q2:我们是否需要从主机 MCU 断开 SPI?

谢谢!
宇藤町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    您可以在本 指南中找到所需的所有信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    我们已经参考了该指南、但找不到这些信息。 我将在内部分享原理图、您能否检查一下它是否正常工作?

    谢谢你。
    宇藤町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Yuto,

    我认为原理图中的 SPI 或 UART 连接没有问题。