This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:Cisco Catalyst &Cisco 9136AP 与 TI CC3235S

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1362250/cc3235s-cisco-catalyst-cisco-9136aps-with-ti-cc3235s

器件型号:CC3235S

您好!

我们发现针对基于 CC3235S 的 WiFi 模块连接特定 Cisco AP 时出现问题。  我们的设计实施了几年、针对多种制造商 AP 实施了有效的解决方案。  最近、我们的一些大型客户没有以任何方式连接、并且处于不同的网络中、我们收到了有关模块无法连接到网络的报告。  我们发运的 Launchpad 包含现有模块上的固件版本、但运行基本网络扫描时无法看到客户的 WiFi 网络。  我们可以看到有大量其他 SSID 在广播、并在其中扫描隐藏网络。  我们能够可视化我们无法使用其他设备连接到的网络、因为我们可以在 Windows WiFi 扫描以及日常手机上看到它们、但当我们使用 Launchpad 进行扫描时、网络不会出现。

我们使用的是4.40.00.07版本,我们的不同客户机已升级到的 Cisco AP 是配备 Cisco 9800 Catalyst 控制器的 Cisco 9136

想知道是否有人对 AP 的设置有任何见解、或者是否在 TI WiFi 芯片上运行更新的软件会有所帮助。

谢谢!
萨梅尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还记得我们在尝试连接到隐藏网络时遇到的问题,但不确定是您的情况。

    但是、值得一试。

    我强烈建议从最新的 SDK 升级到新的服务包。

    它不依赖于应用、因此没有风险。

    此致、

    什洛米