This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc3300:MCU 选择

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1358887/cc3300-mcu-selection

器件型号:cc3300

您好!  

 

我计划将 CC3300与 STM32H7控制器连接。 我应该检查哪些内容? STM32是否支持 CC3300? 是否提供了适用于 STM32的 CC3300驱动程序文件?  

 

此致、  

苏德厄森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sudheerthan,

    CC3300不支持 STM32。 目前、唯一为 cc3300发布的官方软件是 Linux 发行版

    https://www.ti.com/tool/CC33XX-SOFTWARE

    但是、我们在安全资源中确实提供了开发型 MCU 版本、您必须请求访问这些资源。

    您必须自己进行移植(OS、SPI、UART、GPIO)

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Rogelio、

    感谢您提供的信息,因此 CC33XX-SW 用于什么目的?、使用 SPI 或 USART 我可以将 cc3300与 STM32控制器连接吗?这可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该软件包含适用于我们器件的所有 WIFI 驱动程序和 FW。 是的、您将需要 SPI 和 UART。

    此致!

    罗格利奥