This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:CC3200

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3200-LAUNCHXL, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1361170/cc3200-launchxl-cc3200

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3200SDK、、 CC3200

我有一个 CC3200-LAUNCHXL 板、我使用 CCS 版本12.6.0.00008通过 CC3200SDK_1.5.0运行闪烁示例 。 然而、在寄存器视图中的调试期间、我只能看到内核寄存器、而无法看到其他外设 寄存器。 如何在调试模式下启用外设寄存器的查看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不受支持。 您可以通过存储器浏览器访问它们。

    如果这是新项目、请勿使用 CC3200、该器件非常旧、已被 CC3220/CC3235取代。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     CC3220是否支持查看外设寄存器、或者我是否也必须通过内存浏览器访问它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前认为您的原始问题与外设寄存器有关、我已经回答过、它们可以通过存储器浏览器直接访问。  

    我不理解第二个问题。

    该限制与 CC3200无关、而与 CCS (CCS 没有将地址转换为存储器映射寄存器的元数据)无关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可以在寄存器视图中读取 CC3220寄存器、 我可以考虑获取 CC3220 Launchpad 开发套件、因为我发现寄存器视图调试方法更易于用户使用。 但 在电流 限制的情况下、我会 在做出决定之前、继续对 CC3200-LAUNCHXL 进行评估一段时间。

    感谢你的帮助。 我能够通过存储器浏览器查看外设寄存器。