This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:CC3135MOD

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1360270/cc3135mod-cc3135mod

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件: CC31XXEMUBOOST

我写信给德州团队、希望他们就实验室管理局 VERITAS 在使用 CC3135MOD 模块时遇到的连接问题提供紧急帮助。

我的产品在该实验中正在针对 ANATEL 要求进行验证。 尽管他们尽了最大努力、但团队仍然无法与 CC3135MOD 建立稳定的连接

这些问题阻碍了我为使用 CC3135MOD 模块的产品获得 Wi-Fi 认证的进度。

鉴于这种情况的危急性质,我将与你们联系,希望你们的专业知识和指导能够为我的业务提供生命线。

我们可以召开德州支持团队、Bureau Veritas 和我自己的会议吗?

谢谢你。

丹尼尔·戈多伊

质量经理  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    关于与 TI 的会谈、如果 TI 工程师有此能力、请等待他们回答。

    我在你们的问题中很困惑。 在11天前的这个线程中、您请求帮助。 但您从未回答过我的问题。 如果不提供有关您问题的详细信息、没有人会帮助您。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan:

    我明白,当你给信息,我只是把它发送给他们谁正在进行测试。
    我不知道这是他们缺乏能力,懒惰,但我要求你的帮助,因为我不知道该做什么。 他们今天向我们寻求帮助以连接模块、因此我联系您。

    我需要这个无线网络的批准,否则我有失去两个重要客户的风险,谁代表了我的业务。
    感谢您的帮助

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    在召开会议之前、我们需要有关该问题的更多信息。 您尝试运行什么具体测试、您使用什么硬件设置?

    您是否验证您的产品设计是否遵循了我们的指南(例如 CC3x35硬件设计检查清单  和 CC3135、CC3235 SimpleLink Wi-FiRegistered以及 IoT 解决方案布局指南)? 参考我们的指南后、您是否提交了设计以供查看 :https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS。 

    通常在 测试 CC31xx 或32xx 的射频时、您使用  SimpleLink  无线电工具 可从 https://www.ti.com/tool/CC3XXXRADIOTEST 下载 和用户指南 SimpleLink Wi-FiRegisteredCC3x20、CC3x3x 无线电工具用户指南  

    Br、

    JMT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、我明白了。 我已经在我们的许多终端产品上完成了认证(EMC、安全测试)。 根据我的经验是非常糟糕的想法只是把设备/产品发送到认证,而不是在认证实验室的物理学家。 我几乎可以保证他们会像您的认证实验室一样失败。

    如 Jessica 所说、请提供有关问题性质、连接设置等的更多详细信息。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们今天要求我们提供帮助以连接模块,这就是我联系您的原因。

    Daniel、您好!

    我现在感到困惑。  您是否仅将模块发送到了测试实验室?  如果您将 产品(PCB/电路板)发送给它们、它们是否有直接与模块通信的方式(例如通过 UART 或 SPI)?  

    实验将会 只需认证模块、无需进行任何其他硬件设置、例如在板上组装器件。 正如 Jan 所提到的、我建议您在前往测试实验室前先了解如何自行测试您电路板的 RF。  

    Br、

    JMT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jesica、我已经将与我的 PCB 板相连的模块发送给大家、如果你们能够收到我可以发送给你们的照片、

    谢谢!

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您的电路板应该如何工作? 它应该与无线电工具 GUI 连接、或者由您的 MCU 控制? 如果应使用无线电工具 GUI、如何通过 CC31XXEMUBOOST 与 PC 连接? 您是否已经在自己身边测试过这种连接?

    BTW ...你可以插入照片到这个线程,如果你想.

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨杰西卡,我的设备使用您的模块,使我的设备之间的通信与它的遥控器.

    我没有仅发送模块、因为它是在我的板中组装的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是否曾亲自使用无线电工具测试电路板上的模块、是否出现任何错误?  

    -JMT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡

    没有、我还没有。 我发送的实验正在做这个测试。 今天我会看一下能否对其进行测试。

    我让你知道  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    测试实验室将了解需要运行哪些测试以及如何使用设备来捕获测试数据。 他们需要您为他们提供有关如何制造器件发送(以及其他功能)以测量射频性能的指导。  

    请验证您的电路板具有可与 CC3235通信的硬件连接(例如 与 CC31XXEMUBOOST 的 UART 接口)、您可以参考 https://www.ti.com/lit/swru471的第11节。 在您能够尝试使用无线电工具后、如果您有任何问题、请告知我们。