This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:MSP432E401 + CC3120

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC3120BOOST, CC31XXEMUBOOST, UNIFLASH, CC3120, CC3135, CC3300, CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1360061/cc3120-msp432e401-cc3120

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件: CC31XXEMUBOOSTUNIFLASH、SysConfig、 CC3135、cc3300CC3301

您好、TI!

我需要通过 wifi 连接到 MSP432、如下所示:
www.ti.com/.../CC3120BOOST
方案1:CC3120BOOST + CC31XXEMUBOOST + MSP-EXP432P401R。
基本而言、我需要将其集成到一个条形图中。

我不明白 CC31XXEMUBOOST 的必要性。 我看到 CC31XXEMUBOOST 是 USB 转 UART 6端口 USB 收发器板。

非常感谢! 此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC31XXEMUBOOST 不是强制性的、但最好有。 它可用于通过 Uniflash 软件上传 CC3120BOOST 上的 SPI 闪存内容。 使用 Uniflash、您可以上载服务包、Web 文件或用户文件。 CC31XXEMUBOOST 也适用于使用无线电工具进行的射频测试。 模式细节请见 swra569swru469

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、  

    真诚、非常感谢!

    我已经阅读了您与我分享的文档、但我仍有一些问题。

    我不希望 PCB 上有连接器来插入 CC31XXEMUBOOST。
    您能否建议我使用 SPI 编程器直接对串行闪存(CC31XXEMUBOOST 除外)进行编程?
    我认为、只能使用 CC31XXEMUBOOST 通过 UART 加载固件映像。 因为 SysConfig 将无法识别另一个 USB-UART 收发器。 是这样吗?

    您能为小型定制硬件推荐一些简单的替代方案吗?
    当然、我可以始终让必要的引脚保持可接触状态、并通过跳线电缆将其连接到 CC31XXEMUBOOST。

    非常感谢。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您不想在 PCB 上连接其他连接器,可以考虑使用 sl_FsProgram () API 直接从大多数 MCU (如果您有足够的资源)对 CC3120进行编程。 另一种选择是使用嵌入式编程(CC3X20EMBEDDEDPROG)

    您可以使用任何能够在 CC3120BOOST 上对 Macronix SPI 闪存进行编程的 SPI 闪存编程器。 我想 TI 的产品都采用了 Totalphase Cheetah SPI 进行了测试。

    对于 CC3120、您无法使用 SysConfig 映像创建器、而是需要单独使用 Uniflash 软件。 您可以通过参数为 Uniflash 设置 COM 端口、但发出的是复位(NHIB)控制。 也许您可以通过 power_on_com.py power_off_com.py 控制引脚、但我从未使用 CC3120进行测试。

    BTW ...选择 CC3120的原因是什么? 或许新项目的 CC3301或 CC3300效果更佳。 请注意、CC3120和 CC3135对 EAP 安全的使用有限制。

    1月