This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:关于 TEST 引脚(TEST_60、TEST_62)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1360593/cc3120mod-about-test-pin-test_60-test_62

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件: CC3120

您好!

 我的客户询问 CC3120MOD 上的 TEST 引脚。

 (问题)

1) 1)使用测试引脚(TEST_60、TEST_62)的用途是什么?

2) 2)用户是否可以将这些引脚用于 CE 合规性测试程序?

TI Wi-Fi 器件的 CE 合规性测试程序:

https://www.ti.com/lit/an/swra681/swra681.pdf

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC3120使用它们来处理 MAC 调试日志(TEST_60)和 NWP 调试日志(TEST_62)。  

    有关 详细信息、请参阅《编程人员指南》的第20章(忽略与 CC32xx MCU 器件相关的多路复用)。

     最好 至少 在 为相应的情况使用操作 FW 时、让两者都可用(并可选择将它们多路复用为 UART TX)、此时您将需要 TI 帮助调试固件问题。