This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-CC3301:与 BP-33x1开发委员会就热插拔问题进行协商

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1358729/bp-cc3301-consultation-on-hot-plugging-issues-with-the-bp-33x1-development-board

器件型号:BP-CC3301

尊敬的支持团队:

我目前使用的是 BP-3301开发板的 PG2版本、使用 BBB (BeagleBone Black)主板以及 BP-33-BBB-APPLIT 适配器。 我遇到了一些与热插拔 BP-3301相关的问题、希望获得一些帮助。

  1. 热插拔问题 :如果 BBB 开发板在没有插入 BP-3301的情况下通电,并且在系统启动后插入 BP-3301,我会发现网卡无法初始化。 尝试使用modprobe -r cc33xx后面的删除和重新连接相关驱动程序modprobe cc33xx似乎不能解决此问题。

  2. 热拔插方案 :另一方面,如果 BBB 启动时已经连接了 BP-3301 ,我可以wlan0按预期检测到接口。 但是、拆下 BP-3301后、系统不会指示器件已断开连接、wlan0接口仍然可见。 更重要的是、重新插入 BP-3301或尝试与之相关的任何操作wlan0会导致严重的系统错误、需要重新启动才能解决。

鉴于这些挑战、我正在寻求有关如何最好地管理 BP-3301的连接和断开的建议、以避免这些问题。 非常感谢您提供任何指导或建议。

此致、

亚伦

e2e.ti.com/.../BBB-is-powered-on-with-the-BP_2D00_3301.loge2e.ti.com/.../BBB-is-powered-on-without-the-BP_2D00_3301.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    执行此类操作的最佳方法是在热插拔完成后解绑定 MMC 驱动程序并将其绑定、从而完全重新启动 cc33xx 驱动程序和 MMC 驱动程序。 您可以使用以下命令来执行该操作:

    cd /sys/bus/platform/drivers/sdhci-omap/
    # unbind the driver
    echo 481d8000.mmc > unbind
    # bind the driver
    echo 481d8000.mmc > bind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!