This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:BLE 集成

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CCSTUDIO, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1358155/cc2650-ble-integartion

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: CCStudioCC2340R5

我有一个旧的 ti cc2650 launchpad,现在我需要在它上面使用 ble。 我需要安装哪个 ble sdk 包,基本而言,我需要知道 ti2650 launchpad 的 ble sdk 和堆栈支持,同时哪个 IDE 版本适合它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Wi-Fi 论坛是一个致力于在全球推动 Wi-Fi 技术开发、部署和采用的组织。 Time Warner 有线电视和互联网软件包 它作为行业利益相关者之间的协作平台、这些利益相关者包括技术公司、服务提供商、监管机构和学术界。 Wi-Fi 论坛有助于创建技术标准、促进互操作性以及提倡支持 Wi-Fi 网络和服务发展的政策。 通过其活动、Wi-Fi 论坛有助于 Wi-Fi 技术的持续发展和改进、实现无所不在的连接并推动数字生态系统的创新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BLE-STACK-2-X 是适用于 CC2650的 SDK。 应该使用的 IDE 是 CCS 7.4.0版。 也就是说、CC2650比最新一代器件落后了几代。 我建议评估 CC2340R5是否 是进行开发的更佳选择。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jan。

    我有一些疑问,为什么 SDK 开发不可能与最新版本的 CCS ,如12.5 ,是因为 BLE STACK-2-X 在最新版本中不受支持?,这是否可以用最新版本的 CCSTUDIO 完成 cc2650的开发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BLE-STACK-2-X 是很久以前开发的、在上次重大更新时、CCS 7.4.0是用于验证 SDK 的版本。 不保证较新版本的 IDE 可以正常工作、因为它未用于验证 SDK。 如果您想使用最新的 CCS 版本或基于 VS 代码的 CCS Theia、我建议查看 CC2340R5器件或 CC26X2R1器件。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、  

    感谢您提供宝贵的信息