This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:CC33xx Bluetooth®︎ 供应商特定的 HCI 命令用户指南

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1357649/cc3301-cc33xx-bluetooth-vendor-specific-hci-commands-user-guide

器件型号:CC3301

您好、TI 专家!

请告知 TI.com 何时会发布 CC33xx BluetoothRegistered供应商特定 HCI 命令用户指南。  我们的 DQE 团队需要它来进行 CC3301生产测试 FW 开发。  谢谢。

此致、

安图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ann:

    特定于供应商的 HCI 命令可在 Linux 用户指南中的 Docs 文件夹中找到。

    但是、停止原始问题、TX 功率命令和发送器测试已经修复、将包含在下一个版本中。 我要给你发送朋友的请求,所以我可以给你发送一个个人消息与 固件有修复.

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     我已将您添加到好友列表、请将固件发送给我。 此外、在5/1中发布的 v1.0.0.3与我们报告的版本相同。

    此致、

    /克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     RogelioD 您好:

     测试后、我们可以接受。 我们希望在下一次官方发布中包含该内容。

    此致、

    /克苏