This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:如何在使用 TCP 协议时在 STA 中设置域名

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1358818/cc3135mod-how-to-set-domain-name-in-sta-while-using-tcp-protocol

器件型号:CC3135MOD

您好!

在 STA 模式下使用 TCP 协议时、我们可以设置域名吗?
域名是否特定于 HTTP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavya:

    我不知道你想要什么。 您是要求将 DNS 地址转换为 IP 还是要求设置 DHCP 主机名?

    原始问题是否与您的问题相关?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    我要求将 DNS 地址转换为 IP 地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需使用 API sl_NetAppDnsGetHostByName()。 DNS 请求超时可通过 API sl_NetAppSet (SL_NETAPP_DNS_CLIENT_ID、SL_NETAPP_DNS_CLIENT_TIME、...)设置

    1月