This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:在此连接超时持续触发时已开启自动连接

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODAS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1358412/cc3235modas-autoconnect-is-on-at-that-time-connection-timeout-is-triggering-continously

器件型号:CC3235MODAS

大家好、我们使用的是 CC3235MODAS、有一款应用仅需单个 AP 即可自动连接。 我们所做的是、当发出新的 AP 连接请求时、我们删除了所有存储的配置文件、如果成功、则提供新的 WLAN 连接请求、并且我们获得了连接事件、然后我们使用 sl_WlanProfileAdd 命令存储了该配置文件。 但据观察、如果有人尝试与没有可用的路由器进行连接、则我们会收到 timeout 错误、并且此超时错误将保持原样、直到我们没有重新启动 CC3235MODAS。 我在文本文件中添加了连接命令函数、您能不能看一下并告诉我这里有什么问题吗? 它在 connect.e2e.ti.com/.../Autoconnectissue.txt 上始终会出现超时错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不是很清楚您卡住的位置、意思是" 此超时错误将保持原样、直到我们没有重新启动 CC3235MODAS"。

    根据代码、您会尝试连接同步对象并将其设置为等待超时。 如果 AP 不存在、您应该受到触发并从该函数返回。 发生了吗?  

    什洛米