This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:需要使用隔离器隔离中性点

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, ADS1018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1352701/cc3220moda-isolators-required-isolate-the-neutral

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件: CC3220MOD

您好!

根据之前发布的 ADS1018、我们正在使用能量计 ADC IC (EMIC)和 CC3220MODASF12MOBR (MCU)开发能量计量器件、模块 PCB 天线将安装在板上。 我们有以下问题、请提供建议。

1.我们是否可以在没有隔离器的情况下将能量计 IC 的 SPI 通信引脚和其他 GPIO 引脚直接连接到 MCU 上? 在这 种情况下 、中性点应连接到 MCU 接地。 因此 、在这种情况下、中性或任何其他通信信号都会影响 MCU Wi-Fi RF 性能?

2.如果建议您使用隔离器、则需要在 EMIC 和 隔离器(1)之间或隔离器和 MCU (2)之间连接限流电阻器、或者在两侧(1和2)之间需要连接限流电阻器?

谢谢。此致、

纳温 K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen:

     关于您是否需要隔离的问题、这是我无法回答的系统级问题。  我强烈建议您满足 数据表中的电气规格。

    为获得最佳射频性能,我建议遵循 CC3x20 SimpleLink Wi-FiRegistered和物联网设计检查清单 (不包括" BG 频带"项)中的指南,并与我们的示例电路板设计 CC3220MODx SimpleLink Wi-FiRegistered和物联网硬件设计文件进行比较。

    请确保遵循 数据表(文献编号 SWRS206) 和 CC3220MODASx  SimpleLink Wi-FiRegistered以及具有 MCU LaunchPad 硬件的物联网解决方案用户指南(文献编号 swru512)中提及的 CC3220MODA 布局指南 。例如,务必在射频引脚周围使用一个切口并在天线下方使用一个切口。 (请参见下图)。  

    除此之外、您还可以在 https://www.ti.com/tool/TIDM-THREEPHASEMETER-F449上查看"三相电表参考设计" TI 参考设计 

    Br、

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    感谢您提供的信息。

    请理解我们的问题。 我们已经在产品中使用了 CC3220MOD、运转良好。 我们将  在交流功率测量(能量计)应用中扩展此 MCU。 我们的问题与建议答案无关。 请提供建议或与有此申请经验的专家联系。

    谢谢。此致、

    纳温 K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen:  

    很抱歉、如前所述、 两者之间的隔离是一个我无法回答的系统级问题。  因此、我添加了有关如何减轻可能影响射频性能的因素的信息。

    您可以在隔离组论坛 https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum 中发布新帖子 ,与隔离专家取得联系。

    Br、

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    它与 MCU/Wi-Fi 器件有关、问题非常简单、即 MCU/Wi-Fi 的安全和性能预期。

    在发布前、我已经发布了同样的内容、  仅供参考的是 ADS1018。

    谢谢。此致、

    纳文克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen:

    这不是一个简单的问题。 具有这种连接的 MCU 的性能可能会受到影响、也可能不会受到影响。 对于这种连接、有许多因素可能会产生影响。 没有负责任的工程师会直接为您解答。 作为设计人员、您有责任正确评估风险。

    如果我个人设计这样的器件、那么我会将数字部分完全隔离作为更安全的选择。 但当然、这会更昂贵。

    该参考设计为您的类似器件带来了一些灵感。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    感谢您的意见。

    显然、我们的设计人员负责测试和实现所有设计结果。 我们正在向制造商寻求建议、因为他们可能会在大多数应用中经过测试、并且他们的领域专业知识建议可能对 加速开发的某些考虑因素有所帮助。

    隔离的隔离要求。 但我们需要测试对 MCU 射频性能的影响、如果制造商已经对这些场景进行了测试、那么我们可以朝着积极的方向发展、否则我们需要进行更多试验来做到这一点。  

    在建议的参考设计中、零线连接到 MCU GND 而不进行隔离、 希望此处不会降低 MCU 的性能。

    谢谢。此致、

    纳温 K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen:

    很抱歉、我们没有 关于您是否应该在您的系统中隔离 MCU 的信息。 不幸的是、如前所述、这完全取决于您的系统和许多其他因素、只有设计人员 才能决定。

    我建议 确保您的设计符合我们的设计指南 、从而更大限度地减少 最终产品的性能下降。  

    Br、

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    感谢您的信息。

    谢谢。此致、

    纳温 K