This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:适用于 STM32 H 系列的 BLE5堆栈

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1356785/cc2564c-ble5-stack-for-stm32-h-series

器件型号:CC2564C

大家好、

我们希望在具有 STM32H 系列 MCU 的设计中使用 CC2564C (BLE 5)。

我们可以使用 STM32F 系列相同的协议栈 吗- LINK?

如果没有、您能否建议合适的堆栈?

T&R、

阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否提供有关上述查询的更新信息?

    T&R、

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashkay:

    我们目前提供的 bluetootopia 堆栈具有 m3、m4和 m7 ARM 处理器的库。 只要您的主机是这些架构之一、就可以使用堆栈。 但是、您需要移植 STM 驱动程序级别中的任何更改。

    此致!

    罗格利奥