This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:在运行通道中注入干扰信号时的 SSID 广播

Guru**** 2812085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1354996/wl1835mod-ssid-broadcasting-when-interferer-injecting-in-the-operating-channel

器件型号:WL1835MOD

您好!

您能回答以下问题吗?


如果我们在运行信道中添加具有100%占空比的干扰信号、SSID 广播仍将发生?

谢谢。

纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nareesh、

    很抱歉耽误您的时间、您能解释一下本次测试要完成的任务吗? 如果器件100%使用通道、那么任何器件如何在该通道上传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前正在对模块进行自适应性测试、并且在干扰信号注入方面遇到问题。 根据 ETSI EN 300 328 V2.2.2标准、占空比应在13毫秒内降至10%以下。 不过、我们的模块需要将近50毫秒的时间来完成此操作。

    在整个测试过程中、我们注意到 SSID 以14%的占空比进行广播、基本上占用了整个2.4GHz 频段。 因此、我们怀疑自适应性测试失败可能是该 SSID 广播造成的。

    现在我们有几个问题:

    1. SSID 广播是否在多个通道上进行?
    2. 可采取哪些措施将 SSID 限制为仅一个通道?

    谢谢。

    纳雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有更新?

    谢谢