This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:ANATEL 认证

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1356381/wl1835mod-anatel-certification

器件型号:WL1835MOD

我看到过与此相关的其他一些帖子、但未附加认证。 有人是否能够为该模块提供 Anatel 认证? 从数据表中可以看出、仅 通过了 PCB、偶极、芯片和 PIFA 天线的 FCC、IC、ETSI/CE 和 TELEC 认证。 然而,从其他论坛的帖子似乎它可能已在过去的 Anatel 认证。 具体产品型号是 WL1835MODGBMOCT (来自 Digikey)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是正确的、我们的部分 WL18XX 模块(WL18MODGB 和 WL18MODGI)已通过 ANATEL 认证。 您能告诉我们您为什么需要 WL1835MOD 获得 ANATEL 认证、 我们可以通过电子邮件继续讨论这一点吗?

    Br、

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我没有技术细节,但我们试图将我们的产品销售给需要 Anatel 认证的巴西公司。 是的、我们可以通过电子邮件继续此对话。 我会管理你的。

    迪伦