主题中讨论的其他器件:CC3301、 BP-CC33-BBB-ADAPT、BP-CC3301
大家好!
当我启动接入点并尝试将客户端与之关联时、我收到以下内核错误消息-
[ 228.168821]警告: CPU: 0 PID: 58 at drivers/net/ti/cc33xx/main.c:1579 cc33xx_queue_recovery_work.part.0+0x68/0x6c [cc33xx]
[ 228.183176] Modules linked in:AES_ARM_BS CRYPTO_SIMD cryptd AES_ARM AES_GENERAL libaes CCM cc33xx mac80211 cc33xx_sDIO sch_FQ_codel batman_Adv (O) libcrc36
[228.199916] CPU: 0 PID: 58 Comm: kworker/U2:3污染: G O 5.15.67 #1
[ 228.208060]硬件名称:STM32 (设备树支持)
[ 228.211832] workqueue:phy0 wlcore_pending_auth_complete_work [cc33xx]
[228.220143][ ](relaxed_backtrace),来自[ ](show_stack+0x10/0x14)
[228.227893][ ](show_stack)从[ ](__warn+0xec/0x148)
[228.233497][ ](__WARN)从[ ](WARN_RAMPALE_FMT+0x78/0xac)
[228.242796][ ](warn_sleppath_fmt),来自[ ](cc33xx_queue_recovery_work.part.0+0x68/0x6c [cc33xx])
[228.253536][ ](cc33xx_queue_recovery_work.part.0 [cc33xx])来自[ ](wlcore_cmd_send_failsafe+0xb0/0x16c [cc33xx])
[228.265945][ ](wlcore_cmd_send_failsafe [cc33xx]),来自[ ](cc33xx_croc+0x88/0x158 [cc33xx])
[228.274927][ ](cc33xx_croc [cc33xx])来自[ ](wlcore_update_inconn_sta+0x120/0x334 [cc33xx])
[228.287161][ ](wlcore_update_inconn_sta [cc33xx]) ](wlcore_pending_auth_complete_work+0x8c/0x11c [cc33xx])
[228.299379][ ](wlcore_pending_auth_complete_work [cc33xx]),来自[ ](Process_One_Work+0x1cc/0x558)
[228.310123][ ](process _one_work)从[ ](Worker_thread+0x44/0x5d4)
[228.318154][ ](worker_thread)来自[ ](kthread+0x14c/0x168)
[228.324264] ](kthread)从[ ](ret_from_fork+0x14/0x24)
[ 228.333313]异常栈(0xc1d2dfb0到0xc1d2dff8)
[ 228.338312] dfa0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 228.345098] dfc0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 228.355046] dfe0:00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
[ 228.361510]----[结束布线055ab12225fa910e ]----
[ 228.364917] wlcore:发送 ROC 命令时出错
[ 228.371581] wlcore:下
[ 228.372806] wlcore:Osprey 恢复- HW 已禁用
我们正在使用固件版本 1.6.0.0.15.
请帮我们解决这个问题、
此致、
S·卡兰卡