This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3301:无线电工具中针对2M PHY 的部分通道未激活

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1353391/cc3301-some-channels-inactive-for-2m-phy-in-radio-tool

器件型号:CC3301

您好、TI 团队、

 在 LE 2M PHY 的无线电工具中、三个通道显示为灰色。 在监管测试中、我们需要低、中和高信道、而使用无线电工具时、我们无法选择低和高信道。 请参阅下面的屏幕截图。

此致、

埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    BLE 中的这些通道仅供广播使用、这就是我假设它们已与其余通道分离的原因。 可以通过另一种方法使用特定于供应商的命令来按通道进行测试。  

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Rogelio、

    我们 知道 2,402,2426和2480MHz 保留用于广播、但测试机构需要2402和2480MHz 用于 BLE 2M 的低通道和高通道测试。 用于 CC33xx 的无线电工具是否会在将来的更新中为 BLE 2M 启用这三个通道? 我没有在其他 TI 的 BLE 产品中看到这三个通道对于 BLE 2M 是禁用的。   

    目前、我们在 Linux 平台中尝试了一些命令、但这些命令都无法正常运行。

    1. HCL_LE_TX Transmitter_Test、该命令不使用 频率偏移、 但 TX 功率非常低。

    2. 我们尝试了设置 TX 功率命令"HCI EXT SetTxPowerCmd",但它没有按预期工作。 我们获得的最佳功率是值为2时大约-7dBm。

    3.我们 在 Transmitter_Test 1M 中尝试了 HCL_LE_BLE、它可以使用正常的 TX 功率且没有频率偏移、但在 BLE 2M 中不能。

    4. HCI_EXT_EnhancedModemTestTx (0xfc27)、您建议的命令。 此命令可以使用大约15dBm 的 TX 功率、但频率偏移很大、大约为500kHz。

     由于缺少 BLE 2M 数据、我们无法完成监管测试、我希望我们可以解决该问题。 感谢您的支持。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我已将此问题报告给 rnd 团队。 我明天跟进。

    此致!

    罗格利奥